This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:基于 BAW 的抖动清除器和机械振动

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180410/lmk5b12204-baw-based-jitter-cleaners-and-mechanical-vibrations

器件型号:LMK5B12204

问题是基于 BAW 的通用抖动清除器-它们是否容易受到风扇振动或诸如敲击电路板组件等机械噪声的影响? 对于已安装的 BAW、是否存在自然谐振频率?

 当在谐振/可能的最差频率下受振动激励时、相位噪声图是如何显示的? 它是否会产生杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    [引用 userid="348257" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180410/lmk5b12204-baw-based-jitter-cleaners-and-mechanical-vibrations ]问题是针对基于 BAW 的通用抖动清除器-它们是否容易受到风扇振动或诸如敲击电路板组件等机械噪声的影响? [/报价]

    否 这些小振动不应对 BAW 的性能造成任何干扰,因为其强度不足以阻止 BAW。

    [引用 userid="348257" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180410/lmk5b12204-baw-based-jitter-cleaners-and-mechanical-vibrations "]已安装的 BAW 是否存在自然谐振频率?[/quot]

    BAW 有一个固有的频率:它的共振频率大约为2.5GHz。

    [引用 userid="348257" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180410/lmk5b12204-baw-based-jitter-cleaners-and-mechanical-vibrations 中的内容] 在谐振/最差频率下受振动激励时、相位噪声图是如何显示的? 它是否会产生杂散?[/引述]

    它取决于振动源是什么:正弦波、正弦波随机混合、扫描正弦波、冲击等 杂散确实会以固定的正弦振动频率粘在外、但对于包含 BAW 的不同器件、ppb/g 数是不同的。 这是因为封装尺寸、封装中的 BAW 位置以及 BAW 是 PLL (VCBO)还是开环(振荡器)的一部分。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrea。

    很好。 我们正在寻找用于时钟清除的低 ppb/g 解决方案。

    我们能够购买的器件的典型 ppb/g 数是多少? (2.5GHz BAW 器件)

    (或请提供 LMK5B12204的 ppb/g 编号)

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    对于该 BAW (2.5GHz)、您可以期望大约2.5ppb/g (这与 LMK5B12204中的 BAW 相同。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运、

    Andrea