This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:输出 R 分频/2的附加抖动

Guru**** 2929170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180779/lmx2492-additive-jitter-of-output-r-divide-2

器件型号:LMX2492

您好!

例如、使用 TRIG1_MUX、可以"输出 R 分频/2 "。 使用此除法功能时的附加抖动是什么?

我需要 R/2为一些 ADC 计时、我认为 LMX2492的这一功能可能会使我无需单独的时钟分频器 IC。

谢谢、

Christme.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christer、

    "输出 R 分频/2 "意味着、在本例中、TRIG1_MUX 输出是方波时钟、频率等于 FPD/2、时钟源来自参考路径。

    我们从未验证过该时钟的相位噪声性能、您的 FPD 频率是多少? 我们可以做一些测试来查看该时钟有多好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    我将使用160MHz 输入时钟(最可能的情况是 ABLJO-V-160.000MHZ)、我希望在 TRIG1_MUX (或任何等效的多路复用器引脚、如果存在差异)上获得具有足够低抖动输出的80MHz 频率。

    此致、

    Christme.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christer、

    这里是测试结果、我想说输出相位噪声不是理想值。

    下面是与参考时钟的比较。 毛刺迹线是 TRIG1的80MHz 时钟。 有源走线是160MHz 时的参考时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 抖动对于我的应用来说似乎太高、但现在我可以继续进行设计、寻找专用分频器 IC。