This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:启用板载基准振荡器

Guru**** 2583415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174817/lmx2594evm-enabling-the-on-board-reference-oscillator

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

LMX2594 EVM 用户指南中提供了以下信息。

"为 LMX2594提供基准振荡器的选项有多种。 使用板载振荡器、使能
来自 Reference Pro PCB 的 LMK61xx、或使用外部振荡器。 默认情况下、EVM 配置为外部
单端时钟。"

我将购买此 LMX2594 EVM。 我的问题是:

由于我不想连接任何外部参考时钟、我是否可以根据请求获得出厂启用的板载振荡器。 我没有参考专业版 PCB 来启用板载振荡器。

请在这方面提供帮助并支持启用板载振荡器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    EVM 不包含晶体振荡器、 而是随参考 PRO 板一起提供。 您可以将 Reference PRO 板用作 EVM 的时钟源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的回复。 我是否应该在 LMX2594EVM 上放置自己的100MHz 晶体振荡器以使用板载振荡器功能。 请澄清。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    如果您有 XO、则可以将其放在 EVM 上并使用它。 按照 EVM 用户指南表5竞走电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。