This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:LM2581的 MUXout

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181432/lmx2581-muxout-of-lm2581

器件型号:LMX2581

请就 LMX2581的 MUXout (LD)提供一些建议。


OSCin:120MHz、RFout:1540MHz。
LMX2581的设置如下、数据从 R5 (int)写入。
即使 OSCin 从关闭状态打开、MUXout 仍保持高电平。
(当 OSCin 打开时、可以确认它已锁定到所需的频率)
MUXout 状态不改变的原因是否是因为某些设置错误?

此致、
Akihiko Yokouchi/

R5 (int) 0x40870015
R15 0x021FE80F
R13 0x4080C10D
R10 0x210050CA
R9 0x03C7C039
R8 0x207DDBF8
R7 0x00022317
R6 0x000004C6
R5 0x0030A805
R4 0x00000004
R3 0x20002013
R2 0x0C000062
R1 0x2A003011
R0 0x001A0010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokouchi-San、

    仅 DLD 不够强大、无法准确反映真正的锁定状态、建议使用"DLD & VTune Good "作为锁定检测选项。  

    有关详细信息、请阅读数据表第8.3.13节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的建议。
    通过将 MUXout 更改为"DLD & VTune Good (DLD 和 VTune 正常)"设置来确认正常运行。