This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:检查上电顺序

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177486/lmk03328-check-power-on-sequence

器件型号:LMK03328

我现在正在检查 LMK03328的加电序列。

测量的波形如上所示、VDDO (1.8V 电源)在 VDD (3.3V 电源)之前上升。 (我还确认、在 VDDO 上升后、PDN 会在一段时间间隔内上升。)

①Is 如果 VDDO 在 VDD 之前上升、器件会出现问题?

此外、我们现在确认在 LMK03328启动期间 I2C 访问很少失败。

②Is 与上述电源序列有任何连接、如果有、是否有任何有关 I2C 访问故障的可能说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、  
    在释放 PDN 之前、电源轨可能未达到足够的值。 通常、只要所有电源轨都上升到各自的值、VVDO 在 VDD 之前上升就不会出现问题。  
    您可以通过在 PDN 引脚上添加一个0.1uF 电容器来增加延迟、以确保所有电源轨达到其足够的值。  

    有关电源轨定序的上述片段可在 LMK03328数据表的第134页找到。  

    您可以发送更缩小和居中的图像吗?  
    您能否发送您的配置以便我进行检查? 最好是.TCS 文件(如果有)。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附放大后的测量波形。

    目前、一个0.1uF 电容器被连接至 PDN 引脚。

    我们已确认所有电源在 PDN 达到1.2V (时间= 7.28ms)时保持稳定。

    上面的波形是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、  
    上面的波形看起来正确。  
    您是否正在使用 LMK03328EVM?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、未使用 LMK03328EVM。 它用于产品。

    我知道电源序列正常。

    让我来谈谈 I2C 访问故障。 在另一个线程中、我们发现了频率为1/1000倍的 I2C 访问故障事件。

    LMK03328:POR 仕様-クロック 和 タイミングに関するフォーラム-クロック 和 タイミング- TI E2E サポート フォーラム

    我们也确认了同一事件。 即使满足电源序列、I2C 访问故障也很少见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu、您好!

    您能告诉我您遵循的电源序列是什么? 确定这一点后、我们可以继续。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了上面 URL 中的电源序列?

    我想知道下述电源序列中 I2C 访问失败的原因。

    "PDN:low -> 1s -> PDN:high -> 1s -> I2C read (dummy)-> I2C read & compere (地址:0x0C data:0xd9)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、  
    您能否共享原理图和配置文件、最好是.TCS 文件(如果有)?  


    您可以通过电子邮件将原理图发送给我、因为这是一个任何人都可以看到的公共论坛。 您可以通过按我的个人资料并滚动至底部找到我的电子邮件、在底部可以找到"View Vicente Flores Prado"按钮。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我找不到"View Vicente Flores Prado"按钮。 从哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu、您好!

    相反、请尝试在 E2E 上与 Vicente 建立好友关系、然后通过该私人消息服务向他询问他的联系信息。 您可以通过单击 Vicente 的名称、然后单击"Connect"按钮来完成此操作。

    最棒的

    Andrea