This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:如何回读锁定检测(LD)引脚?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176888/lmk03806beval-how-do-i-readback-the-lock-detection-ld-pin

器件型号:LMK03806BEVAL
主题中讨论的其他器件:CODELOADER

你(们)好。

我最近推出了 LMK03806B EVB、并设法使用 LabView 实现流程自动化-打开 TICS Pro、加载配置(.TCS)文件等。

我知道 EVB 上的 LED D3指示 PLL 锁定检测、但我想远程读取锁定检测、而无需物理查看 EVB。

我需要读回哪个寄存器(及其位字段)才能精确地了解锁定检测? 读取寄存器时、需要对 LD_MUX 和 LD_TYPE 进行哪些设置?

非常感谢

希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  
    可在数据表的第34页找到下面的代码段。  

    看起来 LD_MUX 必须设置为0x02、LD_TYPE 必须设置为输出(0x03)
    所有这些都在寄存器12中。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的回复。

    我对数据表的理解是-为了使 FTEST/LD 引脚(引脚-33)输出一个与锁定检测(PLL DLD)相对应的值、需要在 R12中将 LD_MUX 设置为"2"、并将 LD_TYPE 设置为"3"(输出推挽)。 因此、读回 R12寄存器不会让我们知道引脚33的值。 不是吗?

    这些设置只能确保引脚33输出 PLL 锁定检测的状态。

    我的问题是、我如何 远程读取给定点(换句话说、在哪个值上设置)引脚33的状态、而无需查看评估板上的 D3 LED?

    (我在 TIS-Pro SW 中正确设置了寄存器 R12、并且能够看到 LED D3在 EVB 上发光、指示锁定检测。 但是、我希望远程读取引脚33或 LED D3的值)

    如果我的理解不正确、请纠正我的问题。

    非常感谢您的持续支持、Vicente。

    -希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  
    认为这可能是可能的。 我需要再次检查我的 EVM。 我将在收到更新后尽快回复您。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    您是否有机会在 EVB 上验证它、对吧?

    谢谢你

    希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  
    验证团队要求使用我的 EVM、但遗憾的是、我没有得到反馈...  
    我还无法在我的 EVM 上进行验证。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有幸运,维森特?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  
    昨天我收到了电路板。
    我的想法是简单地读回 TICSpro 中的寄存器、但我忘记了 LMK03806B 是在 TICSpro 中无法读回的旧器件。 它是为我们不再使用的名为"CodeLoader "的旧软件创建的。 器件已导入到 TICSpro、但您只能写入器件。  
    我想锁定器件并查看 EVM 锁定时哪些寄存器发生了更改、但遗憾的是、我无法使用该器件进行回读。  

    对不起,希玛:(

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    非常感谢您为验证这一点所做的努力。

    除了在 TICSpro 中无法读回该器件的寄存器之外、我认为没有任何寄存器字段指示 PLL 锁定。 (LD_MUX 中有一个称为"PLL DLD"的东西、但我认为用户无法访问它?)

    如果您知道任何寄存器字段、请告诉我、我将尝试通过 LabView 进行读取(从之前的线程中、我找到了一个库文件、其中"Read Register"是其中之一。 我希望我可以使用该库文件在 LabVIEW 中进行回读)

    感谢您的支持、Vicente。

    此致

    希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略上述快照中突出显示的"选择设备"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、  
    让我更深入地研究一下这个问题。  
    我将尝试进行设计、看看他们是否知道特定的寄存器、以确定 PLL 是否已锁定。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    如果您能在圣诞节假期之前提供设计团队的某种确认、是否有任何指示 PLL 锁定的寄存器、这将非常有帮助。

    非常感谢您的支持

    此致

    希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、

    我查看了有关我们的寄存器的文档、遗憾的是、我们似乎没有将该值存储在任何地方(因为它是较旧的部分、我们以前没有实现该功能、就像 Vicente 提到的那样)。

    但是,如果维森特听到了与设计师不同的东西,我会让他回答。 他目前不在办公室、应在本周结束前回复您。

    最棒的

    Andrea