This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-EP:最低输出功率

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181521/lmx2694-ep-lowest-output-power

器件型号:LMX2694-EP

各位专家:

我们收到了客户的查询、询问他们可以配置到射频合成器的最小发射输出功率:

  • LMX2694SRTCTEP

以获得您的支持和建议。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    根据数据表(第6页)、没有影响器件的最小输出功率值、如下所示;因此、您应该能够将器件配置为尽可能低的值。

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    是的、这很有帮助。

    我们需要知道我们可以将输出功率驱动到多低的水平。 客户希望它降低到-10dBm。  它们将 OUTx_PWR 设置为15甚至0、在15GHz 时获得-4dBm。 如果将其设置为31、则得到0dBm。 有没有可以达到-10dBm 的设置?

    请提供建议。  谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    如果客户在设置为0时获得-4dBm、则这是我们可以配置的最低输出功率。 在合成器之后使用6dB 焊盘是降低功耗的好方法。