This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:时钟抖动清除器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176726/cdce813-q1-clock-jitter-cleaner

器件型号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE913CLOCKPRO

大家好、

我们的一个客户使用 CDCE813作为输入频率为24MHz 的 PCLK 抖动清除器。

我知道 、如果使用时钟抖动清除器、它需要在 PLL 模式下运行。 但是、24MHZ 输入频率小于最小 VCO 频率(70MHz)、因此需要对器件进行编程。

如何在没有 EVM 的情况下快速确定合适的 PLL 参数?

客户要求相应的寄存器配置、您能 帮 我提供这种帮助吗?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  
    如果您手头有 CDCE913 EVM、则可以使用它。 它是相同的裸片、您可以在这里使用 CLOCKPRO 软件。  环路滤波器参数将自动设置。  

     之前的 e2e 帖子所述、CDCE813的性能不太好。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicent:

    如果 CDCE813的性能不佳、您有什么建议、为什么?

    我们是否有一本有关如何配置寄存器的指南?  

    谢谢!

    B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、  
    在此用例中、我建议客户使用专用的抖动清除器、例如 LMK048xx。 CDCE813的抖动性能不佳。  
    关于如何配置寄存器、可在器件数据表的第17页找到此代码段。  

    每一个寄存器的信息见第18页。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:

    感谢您的回答。  

    客户的输入为24.576MHZ、输出为24.576MHZ。 我们如何使用 ClockPro 配置 PLL 参数?

    此致、

    Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:

    以下配置是否正常?  VCO 的频率与抖动性能有何关系?

    VCO 的频率范围为70MHz 至230MHz、P 分频器和 N 分频器也可设置为6、7、8、9。 设置哪个值的抖动性能最佳?

    谢谢、  

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    为了降低抖动性能、我建议您为 N 分频器选择尽可能小的值。 因此、如果 N 分频器为您提供所需的 VCO 频率、您需要将其设置为6。

    Vicente 将在他回到办公室后,在本周结束前进一步补充为时钟 PRO 软件的编程。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  
    将 VCO 频率设置为98.304MHz 并将 MUX 之前的 Pdiv 设置为4应能为您的应用带来最佳性能。  

    此致、  

    维森特