This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581EVM:EVM Wuy't change 频率(USB2ANY、TICS Pro)

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2581EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181966/lmx2581evm-evm-won-t-change-frequency-usb2any-tics-pro

器件型号:LMX2581EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我有一个新的 LMX2581EVM 和 USB2ANY 编程器、使用它生成3.5GHz 信号 (RFOUTA)和125MHz 信号(RFOUTB)。 无论 PLL 主选项卡上的 VCO 设置如何、任一通道的输出似乎都固定在3.89GHz。当我激活 OUTB_PD 时、我可以看到输出发生变化(功率显著降低)、但在其他情况下没有频率变化。 3.89GHz 芯片的电源在3.3V 时消耗的电流约为1.05A。 此外、当我尝试运行默认设置(输出2700MHz)时、我仅会在-14dBm (RFOUTA)和-24dBm (RFOUTB)下看到该随机3.89GHz 信号

使用 USB2ANY 的10引脚中心连接到 EVM 的10引脚输入。

我注意到该部件本身变得非常热、所以使用风扇。 但不确定它是否损坏、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    1A 电流 肯定不正确。 如果您为 EVM 加电(未编程且未连接到 USB2ANY)并看到1A 电流、则必须存在短路。