This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:不锁定为抖动时钟

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181135/lmk04828bevm-not-locking-to-jittery-clock

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572LMK04828

我们正在使用 LMK04828B 板和 TICSpro

我们尝试使用25MHz 输入(CLKin1)生成1GHz 时钟。  

在我们的第一个配置中、我们使用 AWG 生成25MHz 的频率、在本例中、CLKin1的抖动非常低、我们可以看到电路板锁定了它(PLL1和 PLL2 LED 均亮起)。 在示波器上进行监控时、我们看到25MHz 和1GHz 相互锁定。

在第二种配置中、我们使用电子板来生成25MHz (CLKin1)。 电路板产生的25MHz 抖动高于 AWG 产生的抖动。 在本例中、我们无法将1GHz 锁定到 CLKin1。 PLL1 LED 熄灭、 但 PLL2 LED 亮起。

 作为一项简单的测试、 我们 还使用 PLL+VCO 模型 LMX2572使用抖动25MHz 生成1GHz:此配置工作正常、1GHz 生成的时钟会锁定到抖动25MHz 输入时钟。

我们期望 LMK04828B 的抖动清除器特性能帮助其更好地锁定。 但是、在抖动为25MHz 时、我们无法找到哪些设置组合会使 LMK04828B 生成锁定至25MHz CLKin1的1GHz。 您能解释一下原因并帮助我们进行调试吗?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../25MHz_5F00_CLKin1.tcs

    随附 了 TICSPro 配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tofiq、

    由于您使用的是 EVM、并且假设您使用的配置文件与为两个参考信号提供的配置文件相同、因此您会看到系统由于环路滤波器不稳定而失锁。 由于您的第一个基准是干净的、不稳定的环路滤波器不一定会导致 LMK04828失锁。 但是、对于更深入的参考、您需要具有更高相位裕度的环路滤波器(换句话说、更稳定的环路滤波器)来更好地对其进行清理并锁定 PLL。

    您可以使用 TI 的 PLLatinum Sim 工具为您的设计计算最佳环路滤波器。 请注意、默认 EVM 值已预加载到 LMK04828B PLLatinum Sim 中、您只需更改相位检测器频率(FPD)即可计算出最佳环路滤波器。  希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的回复。 我确认(正如我在帖子中所写的那样) 、使用干净的参考、我没有锁定问题。 但是、我们要使用的参考 信息确实是很脏的。

    我仍然不清楚如何以及 在哪里在 TICS Pro 中设置相补角?

    您认为我只需要更改 PLL1的一个吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tofiq、

    让我重新解释一下您的系统出现了什么问题。 为了使 PLL 建立锁定、环路滤波器必须保持稳定、尤其是在处理脏基准时(即环路滤波器的相位裕度必须高于40度)。 您在第一个设置中看到了锁定、因为使用更干净的基准、即使使用不稳定的环路滤波器也仍然可以建立锁定。 如果这种解释不合理,请告诉我这种解释的哪一部分是不合理的,我可以进一步帮助你。

    要解决您的问题、您需要重新设计 EVM 上的环路滤波器。 请注意、EVM 上已经有环路滤波器设计、因此您必须从电路板上解焊默认组件并重新焊接新组件、以确保实现锁定。

    要确定环路滤波器的新组件、您需要使用 PLLatinum Sim (此处下载链接 )、这是 另一个可帮助您计算环路滤波器的工具(而非 TICS Pro)。 对于环路滤波器电流计算至关重要的参数包括相位检测器频率(FPD)、电荷泵电流(KPD)、环路滤波器组件、Kvco 和输出频率。 将这些组件输入 PLLatinum Sim 工具时、相位裕度约为27°、这会使环路滤波器不稳定(如上所述)。 要解决该问题:

    1) 1)在(A)"选择器件"选项卡中(在本例中为 LMK04828B)(在(B)"选择器件"下)选择所使用的器件、并在(C)"配置器件"下选择具有正确 VCO 的正确 PLL (在本例中、我们将检查 PLL1的设置、并使用外部 VCXO)。

    2) 2)转到(a)"Filter Design"选项卡、(B)确保 PLL 设置 (即 Fosc、分频器、FPD、KPD、Kvco 和 Fvco)正确、并与您的 TICS Pro 设置相匹配

    3)(A)勾选环路带宽的"Auto"(自动)下的复选框、(B)单击"Calculate Loop Filter"(计算环路滤波器)按钮。

    4) 4)让工具运行、几秒钟后、您应该会看到应锁定 PLL 的环路滤波器的新值。

    上面屏幕截图中的组件应该是您用于新环路滤波器的组件、因为我使用您的配置运行了该示例。 希望这对您有所帮助。 此外、我已附加了.sim 文件、以便在您下载该工具后将其加载到 PLLatinum Sim 中。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_NotLockingJitteryClock.sim

    希望这对您有所帮助。

    祝你好运、

    Andrea