This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:输出使能功能

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176234/cdce6214-output-enable-function

器件型号:CDCE6214

您好!

使能(OE):高电平但“独立输出使能(OE1~OE4):低电平”的情况,我想知道 OUTx 引脚是否输出时钟?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"全局输出使能(OE):高电平"但"独立输出使能(OE1~OE4):低电平"的情况下、我想知道 OUTx 引脚是否输出时钟。  请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、  

    OE 应为高电平以启用输出。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维森特-圣

    我想确认以下内容。  请告诉我们。

    *1.

    根据我的理解、

    "输出时钟"仅为以下条件。

    GPIO 作为全局输出使能(OE)=高电平、GPIO 作为单独输出使能(OE1-OE4)=高电平

     

    以下其他情况为"禁用时钟"。

    GPIO 作为全局输出使能(OE)=高电平、GPIO 作为独立输出使能(OE1-OE4)=低电平

    GPIO 作为全局输出使能(OE)=低电平、GPIO 作为独立输出使能(OE1-OE4)=高电平或低电平

     

    正确吗?  请告诉我们。

     

    *2.

    以下情况下、您能告诉我们 SSC 启用或禁用吗?

    R41[位15] SSE_EN=HIGH、GPIO AS SSE_EN =HIGH :--> SSC 启用

    R41[bit 15] SSE_EN=HIGH,GPIO AS SSE_EN =LOW  :--> SSC  启用或禁用?

    R41[bit 15] SSE_EN=LOW,GPIO AS SSE_EN =HIGH --> SSC  启用或禁用???

    R41[位15] SSE_EN=LOW,GPIO AS SSE_EN =LOW  :--> SSC 被禁用

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、
    是的、您理解第一部分是正确的。  
    关于第二部分,它出现在引脚模式下,GPIO 作为输入具有更高的优先级,因此即使 R41[15]设置为低电平,如果 GPIO 设置为 SSC_EN 和 SSC_EN =高电平,SSC 也将被启用。

    此致、  

    维森特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维森特-圣

    我的客户设置了以下内容 、正如您的评论、输出被禁用、但 CDCE6214输出时钟。

    • GPIO1:分配 OE3  -> 外部下拉电阻(低电平)
    • GPIO4:分配全局 OE  ->  外部上拉电阻(高电平)

    是否有任何其他设置可用于输出禁用/启用?

    请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、  
    在这种情况下、由于全局 OE 被拉至高电平、这仍将导致输出时钟。  
    否、没有更多设置可供启用/禁用。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维森特-圣

    同样、您能告诉我们以下情况吗?

    GPIO 作为全局输出使能(OE)=高电平、GPIO 作为单独输出使能(OE1-OE4)=高电平 -> 使能输出

    GPIO 作为全局输出使能(OE)=高电平、GPIO 作为单独输出使能(OE1-OE4)=低 电平-> ?

    GPIO 作为全局输出使能(OE)=低电平、GPIO 作为单独输出使能(OE1-OE4)=高 电平-> ??

    GPIO 作为全局输出使能(OE)=低电平、GPIO 作为单独输出使能(OE1-OE4)=低 电平-> 禁用

    请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    根据数据表的第28页和表17的第30页、如果 OE =高电平、则它会在4个内部时钟周期后启用所有差分输出。 但是、如果任一单独输出使能(OE1 - OE4)=低电平、则应禁用该通道的输出。  

    因此、

    [引用 userid="9465" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176234/cdce6214-output-enable-function/4437999 #4437999"] GPIO 作为全局输出使能(OE)=高电平、GPIO 作为单独输出使能(OE1-OE4)=低 电平-> ?[/quot]

    当 OEx =低电平时、该电平应为低电平(因此、如果所有4个 OEx 均为低电平、则所有输出都将被禁用)。

    [引用 userid="9465" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176234/cdce6214-output-enable-function/4437999 #4437999"] GPIO 作为全局输出使能(OE)=低电平、GPIO 作为单独输出使能(OE1-OE4)=高 电平-> ?[/quot]

    对于 OEx =高电平、这个应为 HIGH (因此、如果所有4个 OEx 均为高电平、则将启用所有输出)。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有点困惑。  我的客户希望加电后提供全输出时钟。  在这种情况下、以下引脚也是"外部上拉"引脚。  正确吗?  请告诉我们。

    • Global OE (GPIO4):上拉
    • 输出使能3 (OE3)(GPIO1):上拉

    他无法更改 CDCE6214上的内部初始化数据。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    我向您提供的价值观是我从数据表中解释的;但是、我将在本周结束时与同事再次核实您的问题、因为同事已离开办公室。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    没错。 当 GPIO3/4引脚 kΩ 为输入(这是默认值)时、有一个50 μ A 的弱上拉电阻器。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运、

    Andrea