This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:CDCEL9XXPROGEVM 无法连接-在 Clock Pro 中

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CDCE937, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180181/cdcel9xxprogevm-cdcel9xxprogevm-cannot-connect---in-clock-pro

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件: CDCE937CLOCKPRO

您好!  

我有一个 CDCEL9XXPROGEVM 评估板、因为我想在 CDCE937器件中调整一些设置。  

但是、当我运行时钟专业向导和开发工具部件时、我无法连接到电路板、从不看到绿色圆圈、所有刷新都会显示本地选项。 如果我进入"Programming EVM Tool"并选择开发板上找到并可以连接的器件、则是一个阶段(请参见图)。 但是、如果进入最终启动"TI 时钟专业版1.2"窗口的其他选项、我只能在其中选择调整器件/评估板设置、而我却找不到本地选项。 如何使 Clock Pro 找到电路板/芯片?

我目前正在 Windows XP 上运行、因为它在我当前的 Windows 10计算机上完全正常工作。