This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:14GHz 时的预期输出功率

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181510/lmx2694epevm-expected-output-power-at-14ghz

部件号:LMX2694EPEVM

我目前正在使用此功能合成14GHz 信号、根据我在用户手册中读取的内容、预计输出约为1dBm、但我始终看到寄存器的默认设置为~-30dBm。 我是否有错误或误解?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    请检查 SMA 连接器与 PCB 布线之间的连接、我觉得这是一个冷焊接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了、其中一个装置上实际上有一个断开的焊点、对其进行了修正、但它没有改变输出。 在我的另一个器件上、它没有任何焊接问题、并且输出的功率也是相同的~-30dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    不确定这是否是愚蠢的 TICS Pro 问题、您是否在默认设置下获得强大的7GHz 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这可能是软件中的错误、但当我将倍频器从 x2切换为 x1以获得7GHz 信号时、它仍然在-30dBm 范围内。 附件是使用2021年8月15日的默认配置的 TICS Pro 配置的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    TICS Pro 工具中似乎有问题。 要将输出频率从14G 更改为7G、需要更改通道分频器和 Output_MUX、而不是输入倍频器。

    我建议下载最新 的 TICS Pro 软件 并使用以下配置文件 FYR。

    e2e.ti.com/.../LMX2694_5F00_100MOSCin_5F00_14G.tcs

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet、我将继续尝试、虽然我实际上并不是尝试在7GHz 下运行、而是仅用于测试。 我尝试将其运行得更接近其默认值14GHz。  

    编辑:我尝试过、给出了与在14GHz 默认频率下运行之前相同的结果、输出功率为~-35dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet、我将继续尝试、虽然我实际上并不是尝试在7GHz 下运行、而是仅用于测试。 我尝试将其运行得更接近其默认值14GHz。  

    编辑:我尝试过、给出了与在14GHz 默认频率下运行之前相同的结果、输出功率为~-35dBm。

    EDIT2:

    我进行了以下更改、预计功率约为0dBm。 "outa_PD"和"outTB_PD"复选框到底是在做什么、因为通过切换它们、我无法获得正确的输出?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:  

    LMX2694EP 具有2个 RFout 通道(RFoutA 和 RFoutB)、可单独控制其输出驱动器以启用输出。 对于 RFoutA、outA_PD;对于 RFoutB、OUTB_PD。

    如果您测量 RFoutA 的输出、则 OUTA_PD 应处于低电平、这将启用通道 A 输出驱动器并获得预期的输出功率水平。 也与 RFoutB 相同。  

    希望能澄清您的疑问。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal