This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:LMK61E2-EVM 设置

Guru**** 2768175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175174/lmk61e2evm-lmk61e2-evm-setting

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件:LMK61E0MLMK61E2

您好,

  一位客户 反馈说 、当他使用 LMK61xx 振荡 器编程工具时、如果他点击"EZ configuration"以自动生成配置、他发现如果 使用100MHz 或50MHz 或10MHz、则没有波形输出。

如果他使用手动模式来更改    原始数据下的 R23 (OUT_DIV)或 R26 (PLL_NDIV)值、则可以正常输出。  

此外、他还尝试了其他频率输出、它可以正常输出、只有 10/20/50/100MHz 无法输出。

因此,他想知道编程工具是否在 10/20/50/100MHz 输出方面有一些缺点,并且希望他可以使用“EZ 配置”自动生成配置,而不是手动模式来更改寄存 器。

 

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    奇怪的是、该问题仅在特定频率发生。 编程后、客户是否曾尝试取消检查并重新检查 SWR2PLL 框以复位 PLL?

     LMK61xx 振荡器编程工具实际上已被 TICSPro 取代、LMK61E0M 配置文件可用于对 LMK61xx 系列中的任何器件进行编程、并对寄存器 R21和 R22进行一些微调。 您能否让客户尝试使用 TICSPro 并查看是否有任何差异? 我认为编程顺序有一些更新、可以解决这个问题。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor,

    非常感谢您的回复、是的、我建议客户重置 PLL 以尝试、但它无法解决问题。

    我建议他使用 TICSpro 重试。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    很好、希望这能解决他们的问题。 如果仍有任何问题、您能否让他们发送没有正确输出的配置的寄存器映射? 为此、他们可以进入 TICSPro 中的"Raw Registers"选项卡或 LMK61xx 编程工具、点击"Read All Registers"、然后点击"Export register map" 以生成包含器件所有寄存器值的文本文件。 然后、我可以看到我是否可以在结尾重新创建问题  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Connor、

    感谢你的答复。 需要回答两个问题才能与您确认。

    TICSPro 没有  LMK61E2、它只有  LMK61E0。

    2.使用 LMK61E0尝试时、它在指定频率下也没有输出。

    此外、我 还使用 LMK61xx 振荡器编程工具连接了寄存器配置。 请帮助确认。  

    R0 0x0010
    R1 0x010B
    R2 0x0233
    R8 0x08B0
    R9 0x0901
    R16 0x1000
    R17 0x1180
    R21 0x1501
    R22 0x1600
    R23 0x172E
    R25 0x1900
    R26 0x1A2E
    R27 0x1B00
    R28 0x1C00
    R29 0x1D00
    R30 0x1E00
    R31 0x1F00
    R32 0x2001
    R33 0x210C
    R34 0x2228
    R35 0x2303
    R36 0x2404
    R37 0x2500
    R38 0x2600
    R39 0x2700
    R47 0x2F00
    R48 0x3000
    R49 0x3110
    R50 0x3200
    R51 0x3300
    R52 0x3400
    R53 0x3500
    R56 0x3800
    R72 0x4802

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    正确、TICSPro 只有 LMK61E0M 的配置文件。 可以根据 LMK61E2寄存器映射手动更改 R21、以选择所需的输出类型。 其余寄存器应该在 LMK61E0M 和 LMK61E2之间共享。  

    我将在下周初查看寄存器映射并在 EVM 上进行测试。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    对拖延表示歉意。 我在 EVM 上做了一些测试、但无法再现问题。 我已附加了我的寄存器映射、我使用100MHz LVPECL 配置从 EVM 回读。 另一个要尝试的方法是为 TICSPro 定制 LMK61E2配置文件。  可通过单击"Select Device"(选择设备)->"Import User Device"(导入用户设备)并选择我附加的 zip 文件来导入该文件。 之后、LMK61E2配置文件应出现在"USER DEVICES (用户设备)"选项卡下。 我在实验室中使用此配置文件进行测试、并能够使用 默认的 EZ Config 设置生成100MHz、50MHz 和10MHz 的输出。  

    如果这不起作用、您能否向客户询问以下问题进行调试:

    EVM 上的跳线配置是什么?  

    2.他们使用的是 USB 电源还是外部电源?

    3.如何测量输出信号?

    4.他们能否在除100、50、10MHz 之外的任何其他频率上重新出现此问题?

    5.他们是否尝试 在选项选项卡下的 TICSPro 中禁用块读/写?

    此致、  

    Connor

    e2e.ti.com/.../LMK61E2_5F00_100MHz_5F00_LVPECL.txt

    e2e.ti.com/.../2577.LMK61E2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conner,

    非常感谢、客户反馈、对于  上述寄存器配置、他无法输出100、50、10。

    1。1。 EVM 上的跳线配置是什么?  =>跳线使用了默认配置,没有变化。

    2.它们使用的是 USB 电源还是外部电源?=>USB 电源

    3.如何测量输出信号?=>使用无源探头和 SMA 进行测量

    4.它们是否可以在除100、50、10MHz 之外的任何其他频率上重现此问题?

    => 30/60/70/80/90/110MHz 通常可以输出、但这些 OUT_DIV 不 等于46。如果使用100/50/20MHz 进行测试,OUT_DIV=46,没有输出。

    5.他们是否尝试 在选项选项卡下的 TICSPro 中禁用块读/写? 他尝试过、结果相同。

     

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    设置中的所有内容看起来都正常、我无法在我的末尾重新创建问题、因此我开始想知道设备是否存在某种缺陷。 是否可以使用另一个 LMK61E2单元将其关闭?  

    此外、当客户从默认设置更改 N 分频器值和输出分频器值时、在电路板上会发生什么情况? 例如、使用默认的 EZ CONFIG 100 MHz 配置、然后将 N 分频器和输出分频器更改为47、48等 为了实现这些频率、输出分频器不需要严格设置为46。  输出频率是否按预期保持在100MHz?  我可以测试我的终端上的任何配置、如果它们能够提供寄存器映射。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor,

    [引用 userid="525031" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1175174/lmk61e2evm-lmk61e2-evm-setting/4443141 #4443141"]例如、使用默认的 EZ config 100MHz 配置、然后将 N 分频器和输出分频器更改为47、48等 [/报价]

    是的、如果将输出分频器更改为47、48、则可以正常输出。

    但 EZ 配置是自动配置的46、因此他发现了问题。  

    他的意思是、如果我们使用时钟 IC、我们通常使用 EZ 配置、通常我们无法手动更改输出分频器。

    因此、他怀疑该工具是否存在该频率的问题。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我们正在进行一些实验室测试、稍后将向您回复。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    很抱歉、由于延迟、我对 EVM 进行了更多测试、但仍然无法重现此问题。 作为参考、我一直将 LMK61E2用户配置文件(在本主题前面附加)与 TICS Pro 1.7.5.4版一起使用。 我们认为 TICSPro EZ 配置设置不存在问题。 客户是否在其最终取得了任何进展? 如果他们已经尝试更换器件、但仍有问题、您可以通过电子邮件联系我、我们可以安排他们将 EVM 发送到我们的办公室进行测试。 我们还可以向他们发送一个 EVM、我们已确认在这些频率下工作。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    非常感谢您的回复、我会 与客户确认、 如果客户也需要帮助、我会通过电子邮件联系您。

    此致

    Kailyn