This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:建议使用 PCI-E 时钟发生器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182388/cdce6214-pci-e-clock-generator-recommendation

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:LMK00334

您好!

我的客户正在寻找 TI 的时钟发生器来替代下面的 Renesas 557G-05ALFT。

https://www.renesas.com/kr/en/document/dst/557-05a-datasheet?r=7269

请推荐使用 TI 器件、该器件可通过25MHz 时钟输入生成100MHz PCI-E 时钟。

2.如果有一个与 LMK00334引脚兼容的器件、请一起介绍。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  
    CDCE6214可替代竞争对手器件并生成高达4x100MHz 的 PCIe 时钟。  

    关于缓冲区、您只是在寻找较新版本还是替代版本? CDCB400是另一个4输出缓冲器、但引脚分配与 LMK00334不同。 我们没有另一个具有与 LMK00334相同引脚排布且符合 PCIe 标准的缓冲器。  

    查看其他器件的原因是什么?  

    此致、  

    维森特  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    应使用时钟发生器代替使用的 LMK00334。

    他们想知道是否有一个 TI 时钟发生器可在不修改 PCB 的情况下替代 LMK00334。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  
    CDCE6214为4.0 x 4.0mm、我看到 LMK00334为5.0 x 5.0mm。  
    不幸的是、我们没有直接替换。  

    此致、  

    维森特