This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328EVM:LMK03328 EVM 通过 TICSPRO-SW 进行 EEPROM 写入

Guru**** 2877710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328EVM, TICSPRO-SW, LMK05318, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1179697/lmk03328evm-lmk03328-evm-eeprom-writing-with-ticspro-sw

器件型号:LMK03328EVM
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SWLMK05318LMK05318B

大家好  

如果我们问 LMK03328EVM、您会介意吗?


我们尝试使用 TICSPRO-SW 对 LMK03328EVM 执行 EEPROM 写入操作、但无法操作。

 


's procedure="" to="" write="" eeprom="">
1.选择 EEPROM 页面  
2.提交寄存器-->
SRAM 页/GUI 映射
3.写入 GUI 映射--> SRAM
4.编程 EEPROM <-- SRAM

我们假设它非常简单。
写入完成后、NVMCNT (R136)的值将自动增加。
但是、它没有增加。

如果您有一些建议、您能告诉我们吗?

此致

大田松本 's>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Horotaka、  

    尝试手动更新 EEPROM。 说明见附件。

     e2e.ti.com/.../4532.LMK03328-Overview.docx

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣维森特

    感谢你的答复。
    我们希望确认我们的程序是否正确。


    从第0页选择到第5页


    提交寄存器-> SRAM 页/GUI 映射


    写入 GUI 映射-> SRAM


    按下“Raw Registers”(原始寄存器)选项卡
    向 R137.6写入1
    将0xEA 写入 R144
    向 R137.0写入1
    将0x00写入 R144

    在上述过程中、我们确认 R136值在上电复位后增大。
    TICSPRO-SW 上的 SRAM ->编程 EEPROM 似乎无法正常运行。

    此致、

    Hirotaka  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!  
    您的步骤正确、EEPROM 已编程。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣维森特

    感谢你的答复。
    好的、我们明白了。

    我们要确认两点。
    -如果是网络同步器产品(如 LMK05318)、是否会出现此问题?  
    该问题是否取决于 TICSPRO-SW? 我们将使用版本更新进行修复?

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好  
    否、LMK05318B 不会发生这种情况。 我认为这是与编程脚本相关的器件配置文件问题。  
    它不是特定于 TICSpro 的。  

    此致、  

    维森特