This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:LMK04821输出可与单端输出?配合使用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182042/lmk04821-lmk04821-output-can-be-used-with-single-end-output

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好、TI 专家:

   我们使用 lmk04821设计新系统、我们系统中的大多数 CLKS 是 LVDS 或 LVPECL、因此 lmk04821可以处理它。 但我们仍然需要 驱动多个单端 CLKS。  您可以认为、 我们不希望使用更多的 clk 器件(成本就是一切)、并计划使用 lmk04821生成单端 clk 输出。

   这是数据表 P.105中的图、假设 CLKoutX 设置为具有外部100欧姆的 LVDS、并且需要使用交流耦合电容、因为 LVDS 和 LVPECL 是电流模式驱动器。

   

   如果 LVDS 或 LVPECL 的摆幅可以驱动单端时钟,我认为我们可以使用它。也许 TI 专家可以给我一些建议。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    LMK04821可以处理单端 LVCMOS 输出类型、但仅在 OSCout 引脚上。 但是、LMK04832可以处理输出端的 LVCMOS (以及 LVPECL 和 LVDS)。 如果您告诉我:

    -您的输入频率和输入类型

    输出频率和输出类型

    -任何抖动要求以及该要求的集成范围

    -任何其他重要功能(JESD204B、SYSREF 等)

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

      LMK04832是我们公司的一款新器件、但 LMK04821对我们来说是非常熟悉的。因此、使用 LMK04821是我们的第一选择。  

      我可以告诉您,单端输出为300MHz,接收 器为自偏置。接收器的 VID 约 为100-500mV。

      因此 、LMK04821  和接收器之间放置了几个100nF 交流耦合电容器。

      在我的光电元件中、如果我将 LMK04821输出类型设置为 LVDS、通常具有 400mV 差分输出电压、加上交流耦合电容器、接收 器具有大约200mV 的差分 输入电压 (半个 LMK04821 VOD)、那么它 将很好地工作?

    谢谢、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    如果接收器的电压范围需要介于100-500mV 之间、则 LVDS 摆幅将起作用、因为它几乎为400mV (如上所附)。 然后、当将信号与至少一个100nF 电容器进行交流耦合时、您应该能够获得 ±200mV 的输入电压(根据我的理解、这应该与接收器的差分输入电压相匹配。

    总之、是的、这应该适用于您的应用。  只需确保也端接浮动引脚。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运、

    Andrea