This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:适用于 lmx2694示波器的 LVDS 输出终端

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182030/lmk04828-lvds-output-termination-for-oscin-of-lmx2694

器件型号:LMK04828

您好!

电路板上 lmk04828的 CLKout 作为 参考时钟提供给另一电路板上的 lmx2694。

CLKout 的输出格式为 LVDS 和交流耦合。

在 lmk04828数据表的 PAG 105 - 106上有两种 LVDS 端接的情况。 我很困惑应该在我的 lmx2694原理图上应用哪种情况。

随附的文件是 lmx2694的原理图。

我是否需要在电路板上的 lmk04828和交流耦合电容器之间放置560欧姆的电阻器、或者将交流耦合电容器更改为0欧姆电阻器、以便将直流耦合时钟更改为 lmx2694?

此致、

YS Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YS、

    查看这两个数据表后、您应该可以使用第105页(如下所示)的图来进行此设置。 如果 LMX2694内部有一个100 Ω 的电阻器、则差分对之间只应使用560 Ω 电阻器、我不认为这是如此。

    我将于明天再次与您确认我的上述建议是否正确。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YS、

    只需与我的团队再次核实、LMK04828与 LMX2694之间的距离有多远? Ω 它们之间的距离明显更远(即在不同的电路板中或通过大于7-8 cm 的布线进行隔离)、则您确实需要在 LMK04828旁边包含560 μ F 电容器、下面图31中的电容器、靠近 LMX2694、 Ω 还包括图30中靠近 LMX2694的100 μ F 电容器和两个电容器。

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea