您好!
我们一直在尝试使用 TICS Pro 来更改 LMK05318B 器件的 i2c 地址。 我们中的两个人 在一天的大部分时间里都没有成功。 这似乎应该很容易、但我们在序列中缺少了一些东西。 我在论坛上读了几篇类似的文章、但我们仍然没有成功。
我们有两个板、我们将使用它们进行测试:
板1: 是标准板、并响应 i2c LMK05318B 地址0x65 (可能是出厂默认值?)。
电路板2: 遇到软件或硬件错误、地址通过某种方式更改为0x7d。 我可以使用该地址读取器件寄存器并运行 TICS Pro。
我们从板2开始、并尝试将地址从 x7d 设置为 X65。 在未成功之后、我们认为可能存在某种器件故障来阻止这种情况。
转到板1、我们尝试将地址从 X65更改为 x70 (或许多其他地址)。 我们可以进行更改、并在 TICS Pro 中看到寄存器值更新、但更改永远不会持久。 我们始终读回 X65的原始值。
请在 TICS Pro 中提供完成此地址更改的确切步骤(例如从 x7d 到 X65)。 或者、可能有一个包含确切步骤的文档。 看起来不应该太难、但序列中缺少某些内容、或 TICS Pro 中有一些勾号。
谢谢、
Eric Tauch