This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:切换事件问题

Guru**** 2527790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181631/lmk05318b-switchover-event-issue

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05318

您好的团队:

 我的客户使用 LMK05318B 、在热插拔光纤时出现切换问题、您能不能帮助共享 0xFC 寄存器的 BIT4功能?

 此外、请帮助分享 A 方法、当重新插入光纤时、LMK05318如何自动 重新锁定。

此处附上了问题说明和配置文件供您参考。

 e2e.ti.com/.../RU-plugging-fiber-optic_0CFF_-LMK05318B-clock-out-of-lock-issue.docx

e2e.ti.com/.../lmk05318_5F00_cpri_5F00_cfg_5F00_12G.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    一些意见/问题:

    1. 我的理解是、当 DPLL 基准输入(PRIREF)从现在变为丢失到现在时、客户无法再次获得锁定。 是这样吗?
    2. 执行 以下序列后、客户是否能够重新获得锁定: R252 (0xFC)= 0x2D -> 0x09 -> 0x2D?
    3. 当 R252[5]被启用时、相位消除(无中断切换功能)在切换后被启用。
    4. 请让客户尝试以下调试步骤:  
      • 使用此配置进行测试(我只重新运行运行运行脚本)。
      • 目前、手动保持模式已设置。 这意味着、如果 CPRI 输入返回、但 LMK05318B 未检测到 PRIREF 有效、则器件将保持保持保持模式。  请在 CPRI 输入返回后确认以下寄存器。
        • PLL1_VM_INLOCK_R357[5]
        • PLL1_VM_INLOCK_R367[5]
        • PRIREF_VALSTAT、R411[2]
        • DPLL_REFSEL_STAT、R167[1:0]

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer:

    [引用 userid="451450" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181631/lmk05318b-switchover-event-issue/4451386 #4451386"]执行 此序列后、客户是否能够重新获得锁定: R252 (0xFC)= 0x2D -> 0x09 -> 0x2D?

    是,如下日志显示连接再次锁定。

     我会让客户再次尝试您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    真有意思。 是的、最好在信号丢失时了解 PRIREF 验证状态。

    此致、

    Jennifer