This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:电源斜升问题

Guru**** 2928570 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182155/cdcun1208lp-power-supply-ramp-question

器件型号:CDCUN1208LP

您好!

CDCUN1208LP 的相关信息。 我在数据表中看到最小压摆率为6500V/s。  大约为0.5ms。  这是最短上升时间吗?  数据表令人困惑、因为它指出6500V/s 是最小压摆率、这意味着 VDD 的上升速度需要超过0.5ms。  请澄清一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    没错。 它需要比这更快。 但是、如果查看6.3的脚注2、您可以在环境温度高于0摄氏度时降至5000V/s。 在引脚模式下都是如此。  

    如果您使用 I2C 或 SPI 模式、那么如果您在斜升电源后使用复位位位、这不适用。

    最棒的

    阿西姆