This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:完全辅助

Guru**** 2948970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182856/lmx2594-full-assist

器件型号:LMX2594

您好!

我的客户考虑在下面的全力协助下使用 LMX2594。

第2步中的 R110、R111和 R112读回值是否正确、为每个器件读回不同的值?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    R111/R112可能因器件而异。 内部校准为每个器件选择正确的 Capcode 和振幅设置。 它们可能因器件而异。

    R110应该相当稳定。 它包含 VCO 频带选择(Rb_VCO_SEL)、除非您在2个频带之间的边界运行、否则该选择应保持稳定。 该寄存器中的第二个字段是锁定检测状态、理想情况下、该状态始终读回2以显示"锁定"状态。

    请告诉我 R110的哪些位正在更改、我可以更详细地进行检查。

    此致、

    Julian