This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:逻辑电平值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182838/tpl5010-logic-level-value

器件型号:TPL5010

您好!

对于进行直流分析、我能否获得 TPL5010器件的 VOH 最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VOH 最小值取决于从逻辑引脚汲取的电流。 数据表指定了两个不同的负载(100uA 和1mA):

    此致、

    Julian