主题中讨论的其他器件: CODELOADER
您好!
我们在设计中使用2个 LMK03328RHST。 我们已经装配了 PCB。 我们正在使用 Code Loader Ver 4.20.2、并尝试使用软件工具获取正确的寄存器值。了解每个选项并获取适当的寄存器值需要更多的时间、但该团队正在详细地进行设计。 但是、对于 FPGA 的初始测试、我们需要快速生成时钟并并行开始测试。
因此、我们需要您的支持来获取正确的寄存器值、以便我们在设计中使用它并从测试开始。 同时、我们将使用该工具将寄存器值与我们生成的寄存器值进行比较、并尝试了解它们。如果我们需要更改任何内容、这将避免您将来的依赖。
我已附上 LMK03328RHST 部分的原理图。下面仅提供了一些有关原理图的注释、以供更好地理解
1.输入:
二次输入引脚的晶振输入为25MHz (为初级输入的 LVDS 振荡器提供了 PCB 封装、但未安装)。 没有为板上的两个输入提供交流电容。
2.输出:
所有8个输出上的200MHz LVDS (板上提供交流耦合)。 这些时钟用于 Xilinx FPGA 高速收发器部分的引脚以运行10Gig 接口。
3.很少有 GPIO 连接到 FPGA 1.8V IO 引脚(GPIO0、2、3、5)、其余的是使用电阻器的 PU/PD。
PDN 引脚连接到 FPGA 的1.8V IO 引脚
请忽略所附原理图中可见的其他振荡器、因为它们与 LMK03328设计无关。 ANS 还请对原理图保密。