This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:CLKIN 上的弱内部偏置

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675745/lmk00105-about-a-weak-internal-biasing-on-the-clkin

器件型号:LMK00105

您好!

请告诉我 CLKIN 上的输入阻抗值。 我想估算用于探测的测量误差。

此致、

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、敏雪-圣、
    最坏情况下的直流输入阻抗可根据数据表(电气表 p# 7)中的 IIL/IIH 数字进行计算。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet San、您好!

    感谢你的答复。 客户测量了 CLKIN 引脚和 CLKIN*,如下所示。 结果是否符合预期?

    CLKIN = 1.094V

    CLKIN*= 1.365V

    *使用 Agilent 34410A  并设置输入阻抗 Hi-z > 10Gohm

    此致、

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,敏雪-圣
    让我向设计人员确认一下。 它们是否测量差分输入阻抗?
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet San、您好!

    它们测量差分输入电压。 我认为单端输入电压需要大于0.6Vpp,因为 CLKIN 和 CLKIN*之间的偏移电压大约为300mV。 但是、数据表显示最小规格为0.3Vpp。 我的理解是否正确?

    此致、

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、敏雪-圣、
    感谢您的反馈。 我们需要改进条件的措辞,澄清这一问题。
    如果您对输入进行交流耦合、则需要600mV 或更高的电压。 如果您应用直流信号并针对阈值在 CLKIN*上提供相当强的偏置,300mV 就足够了。

    此致、
    Patrick