This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:锁定检测

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676333/lmk03318-lock-detect

器件型号:LMK03318

大家好-  

是否有办法判断 LMK03318 在第一次获得锁定后是否丢失了锁定?  我的理解是锁定检测仅显示当前状态、 因此我想知道是否有任何寄存器捕获锁定是否已切换。  

谢谢!

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jake
    锁定检测器始终显示 PLL 锁定的当前状态。 没有其他位指示锁定是否已切换。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet -如何通过 INTR 功能或其他接口?  

    谢谢、  
    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    是的、中断标志可用于此操作。 它的作用类似于一个粘滞位、因为它必须被清除、明确地向该位写入"0"。

    此处是 STAT0的快速演示、其中显示了 PLL1的实时锁定"LOL"丢失、而 STAT1显示了各自的 IRQ 信号。

    GUI
    解锁 PLL
    重新锁定 PLL
    图例 CH1 = STAT0 CH2 = STAT1

    此致、

    Patrick