This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:主时钟输入(MCLK_IN)的规格

Guru**** 2559830 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676301/cdc3rl02-the-specification-of-master-clock-input-mclk_in

器件型号:CDC3RL02

您好!

我使用 CDC3RL02设计了时钟电路、我对 该缓冲器的 MCLK_IN 有疑问。

缓冲器是否接受交流耦合时钟信号作为 MCLK_IN 的输入? (我的设计中进入 MCLK_IN 的输入信号是来自 OCXO 的交流耦合正弦信号)  

它在数据表第6页上指定了 MCLK_IN 的技术规格 、如下所示。 我认为这意味着进入 MCLK_IN 的输入信号应该是直流偏置信号。  

但是、在数据表的第11页、MCLK_IN 输入内部有一个交流耦合电容器、如下所示。 我认为这意味着交流耦合信号也是可以接受的。 所以、我感到困惑。 是否可以将交流耦合正弦时钟应用到 MCLK_IN 中?

感谢您 的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将交流耦合信号应用于 MCLK_IN。 如图11所示、MCLK_IN 引脚上包含交流耦合电容器、因此 CDC3RL02也将接受直流耦合输入。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回答。

    我还有两个问题。

    1、数据表上的 MLCK_IN 范围将  绝对最大额定值下的负信号限制为-0.3V、在建议运行条件下限制为零电压。 另一方面、它显示了内部的交流耦合、这意味着交流耦合信号是可以接受的、就像您所说的那样。 这些部分相互矛盾。 您的想法如何?

    2.我实际上尝试向输入引脚施加交流耦合信号。 当信号的 Vp-p 约为500mV 时、缓冲器会产生占空比失真。 输入的电压阈值到底是多少?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 数据表上的 MLCK_IN 范围将绝对最大额定值中的负信号限制为-0.3V、并在建议运行条件下限制为零电压。 另一方面、它显示了内部的交流耦合、这意味着交流耦合信号是可以接受的、就像您所说的那样。 这些部分相互矛盾。 您的想法如何?

    A1。 感谢您指出 MCLK_IN 数据表限制。 数据表不正确。 我将在下一个修订版本中更新 MCLK_IN 限制。

    问题2. 我实际上尝试向输入引脚施加交流耦合信号。 当信号的 Vp-p 约为500mV 时、缓冲器会产生占空比失真。 输入的电压阈值到底是多少?

    答2. 您测量的是什么失真? 对于50%占空比输入、输出占空比将为45%- 55%(请参阅数据表表表表7.5)。

    此致、
    通道