This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的杂散问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676126/lmx2594-the-spurious-issue-for-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2595

大家好、

客户使用 LMX2594。 他有以下虚假问题:

Q1:当 REF 为300MHz 且 VCO 输出27GHz 时、在 27.3GHz、27.6GHz、27.9GHz、28.2GHz 频率下的杂散非常大

和28.5GHz。  

Q2.:当 REF 为300MHz、FPD 为300MHz 时、基准是 X1/1的相位频率、

 VCO 输出27GHz、在 27.15GHz 和27.45GHz 频率下、寄生信号非常大。  

您会提供一些建议吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    我已将您的问题分配给负责的应用工程师、您很快就会得到解答。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Puneet、您好!

    好的。 我将请你答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    最大 LMX2594和 LMX2595的输出频率分别为15GHz 和19GHz。
    客户使用的频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fung
    抱歉、VCO 输出13.5GHz、使用频率倍增器达到27GHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    我很抱歉。
    VCO VCO 输出13.5GHz、使用高达27GHz 的外部倍频器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    Ref=FPD=300MHz、VCO=13.65GHz、则杂散频率为150MHz、远高于环路带宽。 因此、我预计杂散振幅很小。
    客户表示杂散很大、有多大? 此外、它们所讨论的杂散频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    Ref=FPD=300MHz、VCO=13.5GHz 而非13.65GHz、则杂散频率为150MHz 和450MHz。 杂散振幅远小于13.5GHz 70dBc。 使用窄环路带宽没有影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    我认为您的150MHz 杂散是由状态机时钟引起的。 状态机时钟用于运行 VCO 校准。
    在300MHz 设置下、默认值为除以2、这会产生150MHz。 我在实验室中尝试了一个实验、查看了13500 MHz 载波、并查看了13650的杂散。 我将 CAL_CLK_DIV 从状态1更改为状态0、杂散消失了。

    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、
    很清楚、我不是说尝试在 CAL_CLK_DIV 设置为0 (根据数据表)的情况下更改 VCO 频率(激活 VCO 校准)、而是建议将其更改为诊断。 如果这是杂散的问题、那么您可以将 CAL_CLK_DIV 设置得更高(如果这有助于此杂散)(但它可能会创建其他杂散)、也可以在 PLL 锁定后更改 CAL_CLK_DIV。

    此致、
    Dean