请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件: LMX2595
大家好、
客户使用 LMX2594。 他有以下虚假问题:
Q1:当 REF 为300MHz 且 VCO 输出27GHz 时、在 27.3GHz、27.6GHz、27.9GHz、28.2GHz 频率下的杂散非常大
和28.5GHz。
Q2.:当 REF 为300MHz、FPD 为300MHz 时、基准是 X1/1的相位频率、
VCO 输出27GHz、在 27.15GHz 和27.45GHz 频率下、寄生信号非常大。
您会提供一些建议吗?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师