This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592引脚的去耦电容器

Guru**** 2538080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675796/lmx2592-decoupling-caps-for-lmx2592-pins

器件型号:LMX2592

你(们)好

1) 1) VccMASH 根据数据表、建议在 EVAL 板中仅使用0.1uf 和10uf。 应遵循哪一个?

2) 2) VccVCO、根据数据表、建议在 EVAL 板中仅0.1uf 和10uf。 应遵循哪一个?

3) 3) VccVCO2根据数据表、建议在 EVAL 板中仅0.1uf 和10uf。 应遵循哪一个?

4) VBiasVCO2根据数据表、建议在 EVAL 板 中将其设置为1uf、即10uf。 应遵循哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题将被分配给专家、他很快就会回来。
    感谢您的耐心等待。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madi、

    1)、2)和3):0.1µF 足够好。
    4):我们建议最小值为1µF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你