This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:CE 引脚手柄

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676514/lmx2581e-ce-pin-handle

器件型号:LMX2581E

您好!

我正在尝试使用 LMX2581E 参考 EVM 电路设计自己的电路板、并想知道 CE 引脚。 CE 引脚似乎不用于 MICROWIRE 编程、但仍用于 MICROWIRE 控制线接口。 CE 引脚是否主要用于下拉和上拉的断电? 如果是、我可以使用~10kohm 电阻器使该引脚始终作为偏置线路的上拉电阻器。  

但是、对 EVM 进行编程后、当我使用万用表探测 CE 引脚时、似乎是"低"状态、而不是"高"状态。 我对这个 CE 引脚感到很困惑。

因此、问题如下:

操作时 CE 引脚的默认状态是什么?

2.如果此引脚仅用于断电模式启用、我们是否可以实现所有时间下拉或上拉?

我们还需要回读以进行验证。 此 CE 引脚状态是高电平还是低电平对回读至关重要?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youngho、
    感谢您与我们联系。 您的问题将被分配给设备专家、并将很快返回给您。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youngho、

    LMX2581E 的 CE 引脚 可用于为器件加电和断电。

    但是、PWDN_MODE 字段会覆盖 CE 引脚。  无论 CE 引脚的状态如何、这个字能够完全控制器件的断电/上电状态。  如果您确实需要 CE 引脚、则可以将其设置为状态4、6或7 (有8个状态、其中3个状态允许使用 CE 引脚)。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:
    我真的不在乎使用 CE 引脚。 如果我不想使用 CE 引脚、而是使用 PWDN_MODE "0"、那么我是否可以在原理图中保留 CE 引脚 N/C (无连接、开路)或需要以某种方式终止? 如果可以将该引脚保留为 N/C、我将使用 N/C 请尽快提供建议。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youngho、

    如果未使用 CE、建议将其拉至低电平或高电平。