This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:红外 TX/RX 开/关控制原理图

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676350/ne555-schematic-for-ir-tx-rx-on-off-control

器件型号:NE555

大家好、

请帮我们查看原理图、并向我们提供一些建议。

我们需要使用 NE555来控制 TX 开/关、此原理图是否正常?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    最大的问题是阈值和控制引脚短接在一起、因此阈值比较器没有定义的输入、因此输出未定义(未知)。

    此电路的所需功能是什么?