This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 9DML04

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675316/9dml04

主题中讨论的其他器件:CDCI6214

您好!

      我们是否有任何解决方案可以与 9DML04竞争? 谢谢你  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    CDCI6214是一款具有 EEPROM 的超低功耗 PCIe 时钟发生器。 该器件具有相似的功能和相同的尺寸、但引脚不同。 此器件是否适用于您的应用?

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lane

    9DML04是 PCIe 时钟多路复用器。 CDCI6214是否支持多路复用功能? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    是的、支持多路复用器功能。 REFSEL 引脚可用于在两个基准输入之间进行选择。 不支持切换无干扰。
    此致
    Puneet