This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LMK04828:我组装了一张名为 TIDA-01021的卡、TI 未对其进行销售以测试 lmk04828和 lmx2594的芯片如何在板之间同步,但我发现板使用了一个芯片 FT232HI、我们可以#39;t 将板连接到板、如何使用 FT232HI?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, TIDA-01021, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676028/compiler-lmk04828-i-assembled-a-card-named-tida-01021-which-ti-not-saled-for-test-the-chip-of-lmk04828-and-lmx2594-how-to-sync-between-boards-but-i-find-the-board-used-a-chip-ft232hi-we-can-t-connect-the-board-to-the-board-ho

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: TIDA-01021LMX2594

工具/软件:TI C/C++编译器

我  。了一张名为 TIDA-01021的卡,TI 没有为测试 lmk04828和 lmx2594的芯片如何在板之间同步进行销售,但我发现板使用了芯片 FT232HI,我们使用软 HSDC TID 连接板,但我们发现无法连接它们如何使用 FT232HI?