This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VCOCap 的含义?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671057/lmx2594-meaning-of-vcocap

器件型号:LMX2594

您好!

我打算将 LMX2594用作简单的8.2 GHz 固定频率信号源、并尝试使用 TI 软件工具 PLLatinum Sim 来建立环路滤波器参数。 在 VCO 特性框下的特性级别切换为"简单"时、我可以看到 Kvco 和 VCOCap 的入口点。

Kvco 的计算方法如下:-

Kvco = Kvco1 +(Kvco2-Kvco1)×(fVCO–f1)/(f2–f1)

这来自数据表的"7.3.6.2部分确定 VCO 增益"。

但是、在哪里可以找到或计算 VCOCap? 数据表"7.3.6.1 VCO 校准"部分中的 VCO_CAPCTRL_STRT 是什么? 我在简单的布局中看不到该参数的影响、因此我不知道该影响是否仅在某个级别出现?

VCO_CAPCTRL_STRT = ROUND (CCoreMin–(CCoreMin–CCoreMax)×(fVCO–fCoreMin)/(fCoreMax–fCoreMin))

VCOCap 是否= VCO_CAPCTRL_STRT?

非常感谢您提供的任何帮助。

此致

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Keith、

    问得好、感谢您的提问。

    当您选择所需的器件、例如 LMX2594时、会在 Pllatinum SIM 软件中提供 VCOCap 值。 它显示 LMX2594为70pF。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢你的帮助。 这回答了我的问题。
    此致
    Keith