This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:晶体振荡器输入的旁路模式

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675352/cdclvc1310-bypass-mode-for-the-crystal-oscillator-input

器件型号:CDCLVC1310

大家好、

我对晶体振荡器输入的旁路模式有疑问。

如果我将输入时钟选择引脚设置为11、这意味着我选择 XTAL 旁路模式。

这意味着我可以在没有 C1、C2和 R 的情况下将50MHz 晶体振荡器直接连接到 XIN 引脚和 XOUT 引脚。对吗?

另一个问题、建议何时选择旁路模式?

非常感谢!

Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    是的、您的理解是正确的。 如果不使用晶振输入、建议使用旁路模式、因为内部振荡器级将被旁路并改善功耗。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、
    我将向我们的专家确认这一点。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane,

    感谢您的回复!

    那么、对于旁路模式、我更好地选择高性能晶体振荡器了吗?    正确吗?  

    此外、您能否帮助引入 XTAL 模式和 XTAL 旁路模式之间的差异? 比如我们器件内部电路的差异和性能差异?

    有关输出电流的另一个问题。

    我在数据表中发现、输出电流处于建议的工作条件下

    那么、IOH 和 IOL 是 最大总输出电流吗? 这意味着对于10个输出、每个输出的最大电流为2.4mA?

    非常感谢!

    Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lacey、

    对于晶体振荡器、您可以省略外部负载电容。

    对于 XIN 输入的两种工作模式、晶体的集成负载电容保持在适当位置。

    根据晶体振荡器的驱动能力、可能需要减小 IN_SEL[1:0]= 0b10模式的摆幅、因为最大摆幅不应超过2V。由于晶体有一些偏置电路、 您将需要交流电容来避免对晶体振荡器输出级的影响。

    在"旁路模式"中、一个独立的输入缓冲器被激活、此缓冲器旁路掉一个晶体振荡器的一部分并禁用偏置电路。 因此、可以提供高达 VDD 满摆幅的正常 LVCMOS 信号。

    输入选择
    IN_SEL1 IN_SEL0 选择的输入 LVCMOS 最大摆幅
    0 0 PRI_IN
    0 1 SEC_IN
    1 0 XIN、晶振输入级 2V
    1 1 XIN、晶振输入级、旁路路径 VDD

    关于电流:每个 LVCMOS 输出为24mA。 在应用中、您必须考虑在发生短路时不能超过此限制。

    此致、

    Patrick