This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:EEPROM 编程

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328EVM, CODELOADER, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675446/lmk03328-eeprom-programming

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

尊敬的团队:

我们的客户对 LMK03328RHST 的 EEPROM 编程有疑问-您能帮助找到答案吗?

在数据表的第10.5.5章"写入 EEPROM "中、将写入:

我们根据第10.5.5章执行了 EEPROM 编程、但 R136没有增加(EEPROM 中的 NVMCNT 寄存器增加)。 加电序列后、寄存器 R136会增加。

a)我们能否在 EEPROM 中而非 R136中测试 NVMCNT 寄存器?

b)您是否有任何软件可以*。EPR 格式以外的格式构建配置文件?

感谢您的帮助、
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    Q1)我们能否在 EEPROM 中而非 R136中测试 NVMCNT 寄存器?
    A1)是的、您可以在 EEPROM 中而非 R136中读取 NVMCNT。
    从数据表第10.60109节:"在复位后、在 EEPROM 提交操作之后或在擦除/编程周期之后、NVMCNT 值会自动检索"。 这说明了在下电上电后更新 R136的原因。

    Q2)是否有任何软件可以*。EPR 格式以外的格式构建配置文件?
    A2)您可以将 CodeLoader 软件与 LMK03328EVM 配合使用以生成配置文件。 如果您不需要*。EPR 格式的文件、则可以将十六进制的寄存器值导出到文本文件中、以便直接对器件寄存器进行编程。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Lane、Hi Bartosz、

    我是 Bartosz 的客户。 非常感谢您的努力。

    我想问您、我们是否可以对*。EPR 格式进行描述、以便能够在我们的编程工具中以该格式处理文件?

    此致、

    弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frantisek、

    《LMK03328EVM CodeLoader 软件用户指南》介绍了*。EPR 文件格式。 请参阅图11: www.ti.com/.../snau185.pdf
    数据表的表10.7给出了与 LMK03328 EEPROM 文件相对应的 EEPROM 映射。 www.ti.com/.../lmk03328.pdf

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    非常感谢、这正是我们需要的。

    此致、
    弗兰蒂塞克