This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:预热 PLL 问题

Guru**** 2559830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/673893/lmk04828-pll-issues-on-warmup

器件型号:LMK04828

你好!
我有一个定制电路板、其中 LMK04828处于双 PLL 模式、CLKIN0 = 120MHz 基准、手动选择、OSCin = 240MHz VCXO。 PLL1 PDF = 20MHz、环路带宽= 100Hz。 启用保持、启用无中断开关、在 PLL1 LOL 上自动保持、使用默认值启用 MAN_DAC。 系统在预热至~65.70摄氏度(6层 PCB 温度、LMK 转角处测得1.5mm)之前工作正常。 它可以正确切换至或切换保持模式、保持锁定并具有基准频率漂移(稳定但用于检查)等 但在达到"临界"温度后、它会松开 PLL1锁定并进入保持状态。 它在被冷冻机稍吹或用手指短按后重新锁定。 在我错误地将0x40写入0x15C 寄存器(0x15D 中为0x00)后、系统改变了它的行为。 达到"临界"温度后、它会下降 DLD1状态、但实际上会保持基准锁定、跟踪漂移、CP1输出保持稳定、LMK 输出的信号频谱良好并与锁定状态匹配。 但是、使用此类配置时、LMK 在"热"状态下(在"冷"状态下、保持是可以的)失去基准后不会进入自动保持模式。 PLL1可能会出什么问题? 电源正常、低噪声、与 EVM 类似的原理图、用于时钟输出和 VCXO 的独立电源。

TIA、

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey、
    请发布您的寄存器文件(首选 TICSpro 文件)以供查看。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3362.HexRegisterValues.txtHelloPuneet、

    附加的是基本设置、某些同步和 PD 会在运行期间发生更改、但它们与 PLL 无关。

    BR、

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、
    您是否检查了 PLL1的相补角。 我只是想、如果您的相位裕度太低、您可能会开始看到问题。
    您使用的是哪种 VCXO? 请告诉我 VCXO 的增益。
    此外、行为是否取决于 PLL1设置?
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!
    计算出的 PM 大约为70度、我没有发现这种奇怪的行为和环路设置之间存在任何相关性。 我尝试过不同的带宽、泵电流等。 看起来像是一个开关-系统稳定、稳定、稳定、然后立即解锁。 对于0x15C 寄存器中的第6个错误位、它甚至不是真正解锁的-但不会以某种方式检测到锁定。 电流设置使用 Vectron 的 VS-720 VCXO、传输速率为13kHz/V。

    BR、
    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、与问题无关、只是稍微发现断电问题、等等。 如果我关闭未使用的 CLKin1_OUT_MUX (寄存器0x147[3:2]=0x3)、功耗上升10mA。
    此外、TICSpro 导出寄存器文件、其中包含"备用"寄存器0x102、10A、112、11A、122、 12A 和132)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、
    很抱歉我不在办公室。 我建议将您的请求发送至 clock_support@list.ti.com、我的某个冷日志应该可以帮助您解决该问题。
    此致
    Puneet