This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:32.768kHz

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675382/cdci6214-32-768khz

器件型号:CDCI6214

您好!

       CDCI6214能否支持32.768kHz 输出? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    可以、这可以通过24.576MHz 晶体或2456.7MHz VCO 频率来实现。

    基准旁路和 VCO 的电势路径下的电压。

    您是否还有其他要合成的频率?

    此致、

    Patrick