This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005EVM:Windows 10驱动程序安装

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675223/cdce62005evm-windows-10-driver-installation

器件型号:CDCE62005EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62005

您好!  

我正在尝试为 Windows 10笔记本电脑上的 CDCE62005 EVM 设置软件、但安装驱动程序时遇到问题。  

成功安装 GUI 后、按照用户指南中的建议安装驱动程序时遇到问题。  

我通过 USB 将 EVM 连接到计算机、Windows 10无法识别该器件、并在设备管理器中将其列为"未知器件"。  

然后、我尝试按照说明中的建议手动安装驱动程序。 但是、当我将 Windows 10指向与 EVM 关联的 Program Files 文件夹时、确实如此  

不会将 Program Files (x86)\Texas Instruments\CDCE62005 EVM Software\Driver 中的任何文件识别为驱动程序。  

是否有支持此部件的 Windows 10的驱动程序更新?  

如果是、我可以在哪里访问它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nyikayaramba,

    我能够通过这个过程安装驱动程序、也许您可以复制它并告诉我它是否适合您?

    1. 我按照指南操作,通过 cmd 安装 CDCE62005.inf 驱动程序:

    2.我从 http://www.ti.com/product/CDCE62005/toolssoftware 安装了该软件

    在其 GUI 中连接到 PC 的设备(您提到已安装)。

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Robert ***