This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582EVM:引脚30处的组件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582EVM, LMX2592, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675373/lmx2582evm-component-at-pin-30

器件型号:LMX2582EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2592LMX2582

您好!

最新的 LMX2582EVM 操作说明(snau194)文档在第8页(EVM 原理图)中指出、引脚30处有一个680R 至 GND 引脚。 但是、LMX2582数据表将引脚30列为 NC 连接。 LMX2592数据表和 EVM 手册也是如此。 您能否澄清一下哪一项是真实的?

非常感谢您的问候

Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Werner、您好!

    数据表中提供了最新信息。 引脚30为 NC、无需分流电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应!