This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:更新时、将 LMK61E2EVM (评估板)与 Codeloader 搭配使用时出现问题

Guru**** 2958490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, USB2ANY, LMK61E2, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/675166/lmk61e2evm-problem-using-lmk61e2evm-evaluaiation-board-with-codeloader-when-updated

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMK61E2、 CODELOADER

我使用 TI Code Loader 软件(版本4.20.2)对评估板 LMK61E2EVM 进行编程。
几天前,代码加载程序(TI windows SW)请求更新 USB 接口(USB2ANY?) 板载 LMK61E2EVM。

最后升级到版本2.8.2.0、但该固件版本无法再正确控制 LMK61E2器件。

除此之外、代码加载程序软件显示错误地址(08? LMK61E2不再正常工作、而是5A -可以更正。 如果您输入另一个频率、我将看到信号移位、然后消失。 我在多 个胡尔公司的几块 LMK61E2EVM 板上试用过!

如果我将旧固件2.7.0.0加载到 USB2ANY 中、则评估板将再次工作、但仅在另一台 PC 上使用代码加载程序软件、而该 PC 尚未要求对 USB2ANY 进行升级。

主要问题是、其他 PC 上的代码加载程序软件需要并更新、但更新后的 EVM 板(具有 USB2ANY)不再能够与 LMK61E2器件正常配合使用。

如果代码加载程序软件接受较旧的固件(就像几天前一样)、一切都很好。

非常感谢。

此致
Sumatronic AG


Peter H. Matter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您可以使用 LMK61xx 振荡器编程工具对 LMK61E2进行编程、而不是 CodeLoader。 单击下面的链接并向下滚动到要下载的"软件"部分。 连接 EVM 时、振荡器编程工具可能会请求您再次更新 USB2ANY 上的固件。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Boyd