This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:HSDS 输出级

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/674820/lmk04610-hsds-output-stage

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件:LMK04828

你好!

在 LMK04610数据表中、HSDS 输出与负载交流耦合、而不为输出驱动器提供任何直流电流路径(图28)。 HSDS 输出端接、第31页)。 但是、在您的论坛上的一篇文章(LMK04828:什么是 HSDS 接口以及与 CML 的兼容性)中、建议将560 Ω 分流电阻器放置在靠近输出引脚的位置以提供此类路径。 您能否提供简化的 HSDS 输出级架构、以便能够清楚地了解它?

还有一个问题。 HSDS 是另一种差动信号标准还是专有接口?

提前感谢

此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vic:
    LMK04828需要一个直流偏置电阻器(560 Ω)、以实现交流耦合 HSDS 输出格式。 这是输出级快速启动所必需的。 LMK04610 HSDS 输出级架构略有不同、不需要任何此类电阻器。 请参阅电气规格、以更好地了解 HSDS 格式的级别。
    此致
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneet。

    感谢您的回答。

    此致、Vic。