This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:将 tdc7201 EVM 与 Launchpad MSP430连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/674792/tdc7201-zax-evm-interfacing-tdc7201-evm-with-launchpad-msp430

器件型号:TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件:TDC7201

是否可以通过 Launchpad 将 TDC7201获取的值访问到其他代码、而不是用于 tdc7201 EVM 的 GUI。 我计划使用 tdc7201制作激光雷达模块、 代码将在 MSP430 Launchpad 上运行、稍后将在 MATLAB 等点云软件上绘制、因为 EVM 的 GUI 不会用于此目的、您可以建议一种可行的解决方法。

谢谢 Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jones:

    必须更新 MSP430固件才能与其他软件通信。 GUI 的安装目录中已经提供了完整的 EVM 固件源代码。 您可以使用固件作为基础来修改所需的功能。

    此致、