请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TICSPRO-SW 主题中讨论的其他器件:USB2ANY
工具/软件:Linux
我想在 Ubuntu 计算机上运行 TICS Pro、这是可行的。 我在论坛上看到了可用的 TICS 源代码 、但在我的文件系统中找不到该源代码。 我是否可以在任何地方找到源代码来解决在 Linux 上运行 USB2ANY 的需求?
谢谢、Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我想在 Ubuntu 计算机上运行 TICS Pro、这是可行的。 我在论坛上看到了可用的 TICS 源代码 、但在我的文件系统中找不到该源代码。 我是否可以在任何地方找到源代码来解决在 Linux 上运行 USB2ANY 的需求?
谢谢、Darren
Darren、您好!
TICS Pro 仅支持 MS 操作系统、我们没有使用 Linux 支持进行专门开发。
>>我在论坛上看到了可用的 TICS 源代码
我们不会发布 TICS Pro 本身的源代码。 TICS Pro 使用 python 脚本来实现特定于器件的脚本、这些脚本在中使用 IronPYTHON /.net 进行解释。
>>但我在文件系统中找不到它。
为了在实验环境中的共享计算机上获得更好的可用性、包含器件定义的通用文件保存在 C:\ProgramData\YOURINSTALLDIR 中。
当您的目标是连接到 EVM 时:我们不支持这样做。 使用 葡萄酒+单声道可能会有这种效果。
当涉及对寄存器映射进行编程时:TICS Pro 允许导出文本文件寄存器映射、您可以将其与具有 Linux 支持的 MCU (如 MSP430)一起使用。
此致、
Patrick