This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:PCIe 时钟缓冲器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/674861/cdcm9102-pcie-clock-buffer

器件型号:CDCM9102

你(们)好,先生  

我是否需要为 Thunderbolt 应用的 PCIe 时钟缓冲器添加以下外部组件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    该建议源于 CDCM9102的 OSCout 输出激活。

    OSCout 只能与 LVPECL 一起激活。 在简化版原理图中、我们希望显示 HCSL 格式。 因此、该解决方案展示了用于 LVPECL 至 HCSL 格式转换的无源终端方案。

    (因此、实际上、对于简化版原理图中的示例 、CDCUN1208可以使用 LVDS 输入和 CDCM9102 LVDS 输出、并且仅使用100欧姆差分端接。)

    您的 PLL 输入支持哪种信号格式?

    当您的接收器需要 HCSL 时、您必须如图所示放置组件。

    此致、

    Patrick