This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:斜坡输出削波问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/674823/lmx2595evm-ramp-output-clipping-problem

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

我一直在研究 LMX2595、尝试进行 FMCW 斜坡。  我没有一个频谱分析仪可以达到我将要工作的频率、因此我一直在使用2595的分频器功能。  我使用4x 分频器进行输出、以便我 的53310A 域分析器 可以观察频率波形(高达2.5GHz)。  

我想构建3个不同的斜坡波形、100MHz、200MHz 和400MHz 宽扫描。  根据数据表、我知道我需要将压摆率保持在不超过1MHz/1us 的水平、因此对于100Mhz 情况、我规定每条桥臂的斜升为100us。  下面是100MHz 波形的设置。  

这是输出

请注意、双桥臂周期为200us 和25MHz、这正是我在通过 DIVO4通道分频器运行后所期望的。  到目前为止、一切看起来都很好。  对于我的实际系统、我使用没有分频器的第二个通道输出。  我没有使用任何校准、因为当我这么做时、斜坡中有中断会破坏我的目标。   

但是,我开始以每腿200us 的速度运行200MHz 的斜坡,我遇到了削波问题 。   

则 DIV4通道分频器模式下的输出如下所示。

线性调频脉冲的周期为500us、但斜坡已被切断。  我在200/4设置下以50MHz 的频率显示预期水平的仪器标记。  但是,不管我做什么,我都会得到这种丑陋的削波。  

如何在没有此斜坡削波的情况下获得更宽的线性调频脉冲?  感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    VCO 分为7个不同的内核、这些内核进一步分为183个频带。  因此、有 7 x 183 = 1281个不同的频带。  重叠量很大、但调谐范围有限。  如果您希望使用内部 VCO 在较远的范围内进行斜坡、则必须允许 VCO 重新校准; 这就是它的存在方式。

    第一个没有问题、因为您可以在频段中执行100MHz、而无需重新校准。

    在第二个示例中、我看到您告诉该器件在200MHz 后重新校准、您会收到警告。  这是因为 VCO 频带不是那么宽。  因此、您看到的是器件尝试通知 VCO 斜坡、但 VCO 斜升至频带边缘。  如果您减少设置以允许 VCO 重新校准、则可以斜升200MHz、但必须允许 VCO 重新校准。

    此致、

    Dean