This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:当 CSB 为高电平时、MUX_OUT/SDO 引脚的三态

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/674526/lmx2594-tri-state-of-mux_out-sdo-pin-when-csb-is-high

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP

您好!

我们的电子工程师询问、当 CSB 处于高电平时、MUX_OUT/SDO 引脚是否处于三态。 我们正在对由微控制器控制的电路板上的3 x LMX2594芯片进行设计、需要了解 SPI 数据输出引脚(SDO)是否需要额外的使能缓冲器。

最终的实现将采用雷达变体 LMX2615-SP (QML-V)。 在两个数据表中、似乎都缺少此信息。

此致、

Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donald、

    该输出为高电平或低电平、无阻抗(三态)。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!
    周末愉快!