This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关输出电平的曲线很奇怪

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671977/lmx2594-the-curve-about-output-level-is-strange

器件型号:LMX2594

大家好、

我发现有关 LMX2594输出电平的曲线非常奇怪:

如您所见、当跨度为100kHz 时、该电平在频率3.2GHz 附近不稳定。

事实上、这发生在频率3120、3140、3160、3180MHz...(每20MHz 一次)。

这是有关 LMX2594的配置:

我试过什么?

1.更改 "有效电荷泵增益"

2.更改输入 double、PreR、Multiplier、PostR

3.将输出为正弦波的 XTAL 更改为 方波。

3.更换环路滤波器。

但这个问题仍在发生。

有什么问题吗? 如何解决此问题?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您在 E2E 上解决您的问题。 一位专家已收到通知、很快就会回来。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KcMeter、

    您的配置是正确的、您应该在频谱分析仪中得到单个音调。 我不太理解您的问题、您能在这个范围内使 ResBW 变小吗? 此外、还应使范围更宽、例如5MHz、10MHz 或100MHz、以便我们能够获得更大的图像、从而了解您的输出是什么样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    很抱歉让你感到困惑。

    我的问题是:

    我认为 LMX2594输出电平将在这条直线上保持稳定。

    实际上、中心频率高于邻频(可能是因为存在某种错误、这会影响频率3.2GHz 下的输出电平)。

    我再次使用较小的 RBW 进行跟踪:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KcMeter、

    我仍然不理解您的问题。 除非您使用零跨度、否则您应该会看到音调而不是平坦的频谱。

    这是我的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记告诉您我显示的图片是使用 LMX2594扫描频率3199.985000MHz ~ 3200.015000MHz。

    蓝色曲线表示我使用"Max Hold" 来显示。

    频谱振幅标度为1dB/格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KcMeter、

    您的设置看起来是正确的、但是、蓝色曲线不符合预期、输出功率要低得多。 每当您更改频率时、您必须切换 FCAL_EN 位、我注意到它是橙色警告颜色、表示它尚未切换。 这是问题吗?

    此外、我注意到您有一小部分非常大。 如果您真正需要的分母小于7、则最好只使用一阶调制器和一个小分母。 例如、考虑将小数分母更改为2、然后每20 MHz 检查一次、看看您是否会遇到此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KcMeter、

    您是如何实现扫掠的? 使用自动斜坡功能或手动设定输出频率? 如果您使用 ramping、您是否可以共享 ramp 配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    实际上、我制作了自己的 PCB。 我使用 MCU 来驱动 LMX2594。  

    我希望清晰地显示我的配置、因此我使用 TICS Pro 来进行拍照。

    很抱歉、我没有清楚地描述这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Banerjee:

    我使用 MCU 来驱动 LMX2594、并且我确信每次更改频率时都会切换 FCAL_EN 位。
    PFD 为40MHz、我希望步进分辨率为0.1Hz、因此我将分母的值配置为400000000。

    此外、我已尝试将 FRAC_Order 更改为1 ~ 4、但仍会出现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KcMeter、

    让我们从目标开始、即在不扫描的情况下简单锁定到3.2GHz。 这起作用了吗? 您可以在频谱分析仪上查找简单的音调。 此外、锁定检测 LED 应变为绿色、以表示器件是否认为已锁定。

    2.如果您谈论的是扫描,请注意,总共有7个 VCO 内核,每个内核183个频带,共7个频带。 自动斜升功能会自动校准、但如果您尝试扫描 OSCin 频率、请注意这些频带。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Banerjee:

    1.我使用简单的音调输出、我确定当我更改频率时器件已锁定(引脚 MUXout 为高电平)。

    下图是器件输出、我在手册中更改频率。

    图片的格式为 jif、不幸的是论坛无法显示它、您可能应该单击它。

    2.我没有使用斜坡功能,我在手册中使用 MCU 更改器件频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KcMeter、

    我可以在您的帖子中看到图片。 我注意到输出频率已关闭、这表明您使用的输入基准未同步到您使用的频谱分析仪。 如果您使用的是 XO 或 TCXO、而这种情况会发生漂移、那么我们的器件将跟踪此情况。 这是否是您所看到的不稳定的根源?

    我注意到杂散大约为5kHz 间隔。 我在您的设置中看到任何建议5kHz 杂散的内容。 作为诊断、您可以尝试禁用 MASK_RST_N、但查看是否有任何影响、但我怀疑将不会有影响。 另一个考虑因素是电源。 如果您在我们的电源上有任何5kHz 的频率、那么这将在我们的输出上产生5kHz 杂散。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾戈!

    我清除位 mash_RST_N、杂散消失!

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KcMeter、

    好的、我将假定这已解决。