This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:如何在不使用频谱分析仪的情况下验证 LMX2592寄存器是否已通过 USB2ANY 进行编程

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2592, TIDA-00626, LM3532EVM, LMX2492, LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/673142/lmx2592-how-to-verify-without-spectrum-analyzer-that-lmx2592-registers-have-been-programmed-by-usb2any

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTIDA-00626LM3532EVMLMX2492

尊敬的、

我一直在研究包含 LMX2592的 TIDA-00626的参考设计。 我已经使用 USB2ANY 对电路板进行了编程、它说它写了一些寄存器。 我应该如何验证 IC 已编程。 我们是否可以通过任何电压电平来识别已对 LMX2592进行编程并且 它锁定在相位中。

我们非常感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、

    是的。 要在没有频谱分析仪的情况下调试和验证正确设置、我将执行以下操作:

    1.更改用户控件上的 POWERDOWN 位。 如果您可以通过串行接口更改电流消耗、您知道您正在对器件进行编程。 此外、OSCin 引脚具有大约1.6V 的直流偏置电平上电、0V 的断电。

    2.将锁定检测引脚设置为输出 DLDMON 和 CP 正常-这是默认模式下的 TICSPro 设置。 然后、如果电路板已锁定、则绿色 LED 应亮起。

    3.您也可以检查赤脚泵电压。 如果锁定、它应介于0.5至 Vcc -0.5之间。

    4.如果您没有获得锁定指示、请执行以下操作:
    a.确保您正在验证100MHz 输入。 电路板上可能有 XO、但我认为它不是默认连接的。
    b.确保您没有尝试将 VCO 锁定在其有效调谐范围之外。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的、
    我感谢你的友好答复我有一些担心,我请你予以澄清

    1.您说过检查 OSCin 引脚上的1.6V 电压。 我在 OSCin 引脚上获得1.6V 电压、即 LMX2592的 OSCin 引脚。 但是、通过 USB2ANY、我无法关闭器件电源。 我想请您在我们无法对 LMX2592进行编程时应检查的一些调试方法中提供帮助。 我已经在 LM3532EVM 上测试了 USB2ANY、它在该 EVM 上运行良好、因此我认为 USB2ANY 运行完美。 但仍然无法对 LMX2592进行编程。 我应该如何调试它。 请帮帮我们。

    2.打开电源10分钟后、是否立即对器件 LMX2592进行加热。 加热问题是否正常。

    TIDA-00626中指定的电流消耗约为750mA、但我的电路板消耗约为400mA 至450mA、这是正常现象。

    4、绕过电阻器 R13和 R15、使用100MHz 的板载晶体振荡器。 该振荡器是否会导致 VCO 锁定出现问题?

    5."将锁定检测引脚设置为输出 DLDMON 和 CP 正常-这是默认模式下的 TICSPro 设置。" 我无法找到这一点,请详细说明这部分内容。

    我已经对电路板 TIDA-00626进行了一些初始测试。 电源部分的部件似乎正常工作并提供适当的输出电流。 但我无法锁定 VCO、也无法对其进行编程。 请向我们展示方法、以便我们可以调试该工具并继续我们的工作。

    非常感谢您的观看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、

    我不熟悉 TIDA_00626、但我属于 LMX2592系列、因此我无法回答您的一些问题、但我可以这样说。

    1.如果您看到1.6V 电压、似乎器件已通电、但这并不能证明器件已正确编程。 您无法对此进行编程是一个问题。 若要进行调试:

    a.在 TICSPro 菜单中转到 USB Communications -> Interface。 然后按下"Identify"按钮、LED 指示灯将会闪烁。 这验证了计算机和 USB2ANY 之间的通信
    b.确保收割台电缆不向后。 我不熟悉此板、因此我不知道它是如何映射的。
    c.确保 TICSPro 标识有效的 USB2ANY 并且不处于演示模式。

    2.我不知道电路板、但如果两个输出都打开、则加热灯正常

    4. 是的。 如果振荡器不工作、它将不会锁定。 此外、对于我们的一些器件、如果没有输入、编程将不会正常工作、因为这用于为寄存器的位计时。 因此、我将确保一个有效的基准。 此外、请确保在放置电阻器 R29的情况下为其加电。

    我想我把它与 LMX2492混在一起了。 对于 LMX2592、请单击 TICSPro 右上角的选项卡、转到"User Controls (用户控制)"选项卡。 在"General and PLL"部分下、确保"MUXout"设置为"Lock detect"而不是"Readback。 在此下方、确保已选中 LD_TYPE 框。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、

     我很感谢提供的信息、但我仍然无法使用 USB2ANY 关闭器件电源。

    我谨请你解决我的以下疑问。

    我观察了 LMX2592EVM 的电路图。 我在 LMX2592EVM 中查看 USB2ANY 接口、如下所示。

      

    现在、当我将其与采用 TIDA-00626的参考设计进行比较时、 如下所示。

    我的担心是、在参考设计中、标记为 DNP 的电阻器为什么会使用这些电阻器。 我应该连接它们,或者应该断开它们的连接。 如果我们需要连接它们、那么我们为什么没有在 LMX2592EVM 节点上进行此类配置。 这些电阻器是否会导致电路板编程出现任何问题?

    请解答我的疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、

    在电路图之后、移除 DNP 电阻后、我能够在初始配置中锁定 VCO、并且 MUXout 处的绿色 LED 指示灯亮起。 感谢您的支持。

    我有疑虑。 正如您说过的,OSCin 引脚上电了1.6V,当从 TICSpro GUI 上电时必须下降到)。 当我最初按下断电时、MUX0ut LED 会亮起、但当我检查 OSCin 引脚的电压时、它大约为2.6V。我很困惑、因为这是什么问题。 我很快将在频谱分析仪上测试输出。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想请求一些帮助、以便将电路板配置为更高频率。 默认配置提供的输出为1.8GHz。 我一直在期待更高的频率。 问题出在 TICSPRO GUI。

    在初始配置时、VCO 正确锁定、MUXout LED 亮起、但当我将 ticspro GUI 中的"RF OUT"更改为其他值时、VCO 退出锁定状态。

    请帮助我了解如何将 LMX2592配置为更高的频率以及如何将 VCO 锁定为更高的频率。
    以及在任何特定频率下锁定器件的顺序。 轻松使用 TICS Pro 的 GUI

    2.是在断电后复位 LMX2592。 我观察到、当 VCO 锁定且输出被切断时、VCO 不会开启 A 连接、我们再次需要对寄存器进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

    1. 当您在 TICSPro 上更改频率时、它会更改多路复用器和频率。  但是、您将看到"Load Registers"按钮变为黄色。  您可以重新加载寄存器、也可以切换 FCAL_EN。  如果这样做、它应该重新校准 VCO。  如果您没有锁定、VCO 将无法锁定。

    2. 是的、LMX2592的上电复位功能会在断电时丢失所有编程。

    此致、
    Dean